欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

未来20年因前沿科技发展而引发的制造业变革

  • 2022.10.26 15:37:49
  • 米思米
  • 1828
点击收听全文语音朗读

我个人认为首推制造业,无论是基于自动化技术的快速发展,还是基于信息技术的飞速发展,传统制造业都将迎来一场重大变革,这是科技发展的一种必然,更何况中国作为一个制造业大国,在其向制造业强国奋力迈进的征程中,也同样面临着一个重大契机,即中国制造业产业转型升级,其实不仅是中国的制造业,即使是全球制造业也面临着同样的机遇与挑战,在德国他们称之为工业4.0,在欧美他们称之为工业互联网,在中国我们叫中国制造2025 。

中国传统制造业的变革主要体现在两个方面

■   硬件方面

■   软件方面

对于中国制造业而言,软硬结合,甚至是高度融合才是制胜之法。

硬件方面指的是生产的自动化,通过升级制造业企业的生产设备,全面引进和普及自动化生产模式,利用数控设备、机器人、传感器、PLC等先进产品和技术,有效的取代传统人工生产模式,从而提升企业产品的质量和生产效率,降低企业的生产成本,缩短产品的生产周期,提高产品的市场竞争力和占有率。


软件方面指的是管理的信息化,通过开发和升级制造业企业的信息化管理系统,如ERP系统,MES系统,PLM系统,CRM系统,OEE系统等等,全面实现企业的信息化和数字管理,从而提升企业的经营管理效率,降低管理成本,进而提升企业的市场竞争力。在工业4.0中定义的制造业企业的智能工厂或者是数字工厂,其实就是生产自动化和管理信息化的高度融合,任何制造业企业,要想真正实现基于工业4.0的企业转型升级目标,生产的自动化和管理的信息化是必由之路,也是唯一之路。

未来20年因前沿科技发展而引发的制造业变革

 一、先进的自动技术是如何助力传统制造企业

1、先进的自动化技术能够极大的提升企业的生产效率

邓小平同志曾经说过:“科学技术是第一生产力”,对于制造业更是如此,从蒸汽机的发明,到机械化生产,从数控化加工到自动化生产,每次科技的进步,带来的都是生产效率的极大提升,尤其是随着自动化、智能化生产模式的出现和推广式应用,制造业企业的生产效率更是得到了空前的提高。尤其是基于现代化技术的智能制造企业,各种无人工厂,安灯工厂,三班倒全自动化生产模式,使得企业的生产效率得以级数级的增长,这是传统企业中人力所不能达到的。


2、先进的自动化技术能够极大的提升产品的生产质量

无论是数控设备的应用,还是其它自动化设备的加工,在零件的加工精度和质量一致性等方面,都得到了极大的提升,这也是人工技能所不能望其项背的,尤其是在批量加工质量上的控制,传统企业更多的是依赖工人的态度和技能,但是这种状态是很难持续的,但是先进是设备可以,它没有任何情绪,技术也实在如一,人是不可控的,但是先进的设备确实完全可控的。


3、先进的自动化技术能够极大的降低生产成本

对于很多规模化生产的企业而言,设备折旧和人工成本是很大的成本所在,先进的自动化加工技术刚好可以减少这两个方面的投入,首先是设备折旧,因为自动化生产设备可以实现全天24小时不停机生产,极大的提升了设备的使用效率和使用时间,而自动化生产设备对于人工的投入要求更低,甚至很多人工投入都是以辅助性角色参与,所以在极大的减少人工投入的同时,对工人的技能和情绪也没有太大的依赖性,这在很大程度上降低了人工成本的投入,这也是为什么很多大规模生产的产品都会率先投入自动化生产的升级的原因。


4、先进的自动化技术能够极大的缓解制造业“用工荒”的问题

中国制造业人口红利的消失是一个不争的实施,其实这并不是单纯的劳动人口相对不足的问题,更重要的是制造业企业的就业环境对于当下的年轻人已经失去了吸引力,尤其是随着第三产业,即服务员的快速兴起,很多城市,尤其是一线城市,年轻人在就业的环境上有着更多的选择,相比而言,制造业企业就业成为了一个弱势区域,这在很大程度上导致了制造业企业人才结构的断层,而先进的自动化技术在极大的减少企业对工人数量上的要求的同时,还能够给在岗工人提供更好的工作环境和收入,这也是制造业企业解决用工荒和吸引年轻人的必由之路。

 二、先进的信息技术是如何助力传统制造企业

1、先进的信息技术能够提升企业的管理效率

先进的信息技术对于传统制造业而言就是做“数字化+制造业”的全新运营模式,通过各种工业、企业信息化管理系统,实现企业的全流程数字化管理,从CRM客户管理系统,到ERP企业资源计划管理系统,从PLM产品全生命周期管理系统,到MES生产执行管理系统,从HRM人力资源管理系统到OEE设备运维管理系统,一个制造企业的各个经营管理环节都通过高效而规范的信息化系统实现管理的数字化和流畅化管理,这对于传统制造业企业而言是一个全新的转型升级的过程,更是一个重新定义行业和企业的变革过程,企业的经营管理不再简单的依赖“能人”经验化和情绪化的管理,而是高度依赖数据与流畅的科学性管理。


2、先进的信息技术能够实现企业的数字化增值

对于任何企业而言,企业经营管理的数据是有价值的,而且是能够持续输出价值的,但是传统的制造业企业无法去积累这些数据,并从中挖掘出价值,因为这些数据很多时候都是以企业管理者或员工的经验和行为的形式而存在,无法实现数据的数字化,先进的信息技术带来了管理流程的革命性改变,通过各种信息化管理系统,我们可以对企业经营管理过程中的各种经验和行为,甚至是技能实现数字化定义和输出,这对于企业而言,其价值是无法预估的。

例如MES系统,可以将生产执行过程中的各个环节的数据实现数字化和流程化处理,如加工参数,工艺流程,刀具参数,质量数据等等,这些生产过程数据不仅对企业的生产过程具有决定性作用,对于企业的未来与发展,甚至对于行业的推进与发展都具有积极而深远的意义,这些数据或许曾经一直都在,但是他们从来都不曾以数字化的结构而出现过,先进的信息技术使得这一形式得以成真。


3、先进的信息技术能够降低企业的管理成本

各种信息系统的推广和应用,使得制造业企业也能够提升管理效率,压缩管理层级,缩短研发与生产的周期,降低对“能人”的经验与行为的高度依赖,从而极大的降低企业的经营管理成本。我们还是以MES系统为例,全数字化管理的生产车间,实现了全过程无纸化和流程化办公,所有生产信息都通过系统自动下发与推进,各种生产过程数据,如生产进度,工人工资,产品质量,库存管理等等都会以实时报表的形式呈现在管理人员的眼中,从而提升管理人员的决策效率和正确程度,同时也极大的降低了生产管理过程对管理者的能力要求,使得很多基层的管理者从生产的计划的主导者成为了流程的执行者,这对于企业的稳定性发展具有莫大的意义。


以上,一直以来我都是智能制造的推广者和拥护者,我对中国制造业向智能制造方向发展的前景充满信心,无论是从技术的基础而言,还是从社会发展和国家战略的需求而论,中国制造业的未来一定在智能制造方向,我也始终坚信,技术将改变中国,改变世界。



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities